Der sicherheitsbezogene Funktionsbaustein SF_GuardMonitoring überwacht eine trennende Schutzeinrichtung (z.B. Schutztür) mit einer zweistufigen Verriegelung gemäß EN 1088. Mit Hilfe von S_StartReset kann eine Anlaufsperre und mit Hilfe von S_AutoReset eine Wiederanlaufsperre vorgegeben werden. |
![]() |
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Klicken auf die entsprechenden Hyperlinks.
Name |
Kurzbeschreibung |
Wert |
---|---|---|
Zustandsgesteuerter Eingang zur Aktivierung des Funktionsbausteins. Datentyp: BOOL Anfangswert: FALSE |
|
|
Zustandsgesteuerte Eingänge für die angeschlossenen Positionsschalter der Schutztür. Damit Ausgang S_GuardMonitoring = SAFETRUE wird, müssen beide Eingänge S_GuardSwitch1 und S_GuardSwitch2 innerhalb der an DiscrepancyTime eingestellten Zeit auf SAFETRUE wechseln. Datentyp: SAFEBOOL Anfangswert: SAFEFALSE
HINWEIS:
Wenn nur ein Signal den Status der Schutztür meldet (nur ein Positionsschalter), muss dieses parallel auf beide Eingänge S_GuardSwitch1 und S_GuardSwitch2 verschaltet werden. Für diesen Fall ist an DiscrepancyTime die Zeit 0 Sekunden einzustellen. |
|
|
Eingang zur Vorgabe der maximal zulässigen Diskrepanzzeit beim Schließvorgang der Schutzeinrichtung. Datentyp: TIME Anfangswert: #0ms Wenn S_GuardSwitch1 oder S_GuardSwitch2 auf SAFETRUE wechselt, muss innerhalb der an DiscrepancyTime eingestellten Zeit der jeweils andere Eingang (S_GuardSwitch1 oder S_GuardSwitch2) ebenfalls auf SAFETRUE wechseln, damit der Schaltvorgang als gültig gewertet wird. Wenn nach Ablauf der an DiscrepancyTime eingestellten Zeit nicht beide Eingänge SAFETRUE sind, führt dies zu einer Fehlermeldung (Error = TRUE) und Ausgang S_GuardMonitoring bleibt im definierten sicheren Zustand SAFEFALSE. |
Geben Sie einen Zeitwert ein, der Ihrer Risikoanalyse entspricht. Beachten Sie den ersten Gefahrenhinweis unter dieser Tabelle. |
|
Zustandsgesteuerter Eingang zur Vorgabe der Anlaufsperre nach dem Start der Sicherheitssteuerung oder bei Aktivierung des Funktionsbausteins. Datentyp: SAFEBOOL Anfangswert: SAFEFALSE Eine aktive Anlaufsperre muss durch eine positive Signalflanke an Eingang Reset manuell aufgehoben werden. Eine deaktivierte Anlaufsperre führt dazu, dass der Ausgang S_GuardMonitoring automatisch auf SAFETRUE wechselt, wenn der Funktionsbaustein aktiviert und die Sicherheitsfunktion nicht angefordert ist. Beachten Sie den zweiten Gefahrenhinweis unter dieser Tabelle. |
|
|
Zustandsgesteuerter Eingabe zur Vorgabe der Wiederanlaufsperre nach dem Schließen der vorher geöffneten Schutzeinrichtung, d.h. nach Rückkehr des SAFETRUE-Signals an den Eingängen S_GuardSwitch1 und S_GuardSwitch2. Datentyp: SAFEBOOL Anfangswert: SAFEFALSE Eine aktive Wiederanlaufsperre muss durch eine positive Signalflanke am Eingang Reset manuell aufgehoben werden. Eine deaktivierte Wiederanlaufsperre führt dazu, dass der Ausgang S_GuardMonitoring automatisch auf SAFETRUE wechselt, wenn der Funktionsbaustein aktiviert und die Sicherheitsfunktion nicht mehr angefordert ist. Beachten Sie den zweiten Gefahrenhinweis unter dieser Tabelle. |
|
|
Flankengesteuerter Eingang für das Rücksetz-Signal:
Beachten Sie den dritten Gefahrenhinweis unter dieser Tabelle. Datentyp: BOOL Anfangswert: FALSE
HINWEIS:
Abweichend von der Norm EN ISO 13849-1 erfolgt das Rücksetzen nicht wie dort gefordert durch eine negative (fallende) sondern durch eine positive (steigende) Flanke. |
|
WARNUNG | |
---|---|
WARNUNG | |
---|---|
Das Rücksetzen des Funktionsbausteins durch eine positive Signalflanke an Eingang Reset kann dazu führen, dass Ausgang S_GuardMonitoring sofort auf SAFETRUE gesteuert wird (in Abhängigkeit der Zustände an den übrigen Eingängen).
WARNUNG | |
---|---|
Name |
Kurzbeschreibung |
Wert |
---|---|---|
Ausgang zur Signalisierung "Funktionsbaustein ist aktiviert/nicht aktiviert". Datentyp: BOOL |
|
|
Ausgang für das Freigabesignal des Funktionsbausteins. Datentyp: SAFEBOOL |
|
|
Ausgang für Fehlermeldung. Datentyp: BOOL |
|
|
Ausgang für Diagnosemeldung. Datentyp: WORD |
Diagnosemeldung des Funktionsbausteins. Die möglichen Werte sind im Thema "Diagnose-Codes" aufgelistet und beschrieben. |
Dieses Diagramm bezieht sich auf eine typische Überwachung einer trennenden Schutzeinrichtung mit einer zweistufigen Verriegelung, bei der die beiden an den Eingängen S_GuardSwitch1 und S_GuardSwitch2 angeschlossenen Positionsschalter innerhalb der an DiscrepancyTime eingestellten Zeit schalten.
Weitere Annahmen:
S_StartReset = SAFEFALSE: Anlaufsperre nach Bausteinaktivierung und nach Start der Sicherheitssteuerung
S_AutoReset = SAFEFALSE: Wiederanlaufsperre nach dem Schließen der vorher geöffneten Schutzeinrichtung (d.h. nach Rückkehr der SAFETRUE-Signale an den Eingängen S_GuardSwitch1 und S_GuardSwitch2).
Die Signalablauf-Diagramme in dieser Dokumentation vernachlässigen möglicherweise bestimmte Diagnose-Codes. So kann beispielsweise ein Diagnose-Code im Diagramm fehlen, wenn der betreffende Status des Funktionsbausteins ein temporärer Übergangszustand ist und nur für einen Zyklus der Sicherheitssteuerung aktiv ist.
Es werden nur typische Signalkombinationen der Eingangssignale dargestellt. Weitere Signalkombinationen sind möglich.
Beachten Sie auch das weitere Signalablauf-Diagramm.
0 |
Der Funktionsbaustein ist noch nicht aktiviert (Activate = FALSE). Folglich sind alle Ausgänge FALSE oder SAFEFALSE. |
1 |
Beide Eingänge S_GuardSwitch1 und S_GuardSwitch2 sind SAFETRUE. Da durch S_StartReset = SAFEFALSE eine Anlaufsperre nach dem Start der Sicherheitssteuerung vorgegeben ist, ist Ausgang S_GuardMonitoring dennoch SAFEFALSE. |
2 |
Mit der positiven Flanke an Eingang Reset wird die Anlaufsperre aufgehoben, Ausgang S_GuardMonitoring wird SAFETRUE. |
3 |
Die Schutzeinrichtung wird geöffnet. S_GuardSwitch2 und S_GuardSwitch1 gehen nacheinander auf SAFEFALSE, Ausgang S_GuardMonitoring wird SAFEFALSE. |
4 |
Die Schutzeinrichtung wird geschlossen. Mit dem Wechsel von SAFEFALSE nach SAFETRUE an S_GuardSwitch2 startet die Diskrepanzzeitmessung. Während der an DiscrepancyTime eingestellten Zeit wechselt auch der zweite Eingang S_GuardSwitch1 auf SAFETRUE. Da durch S_AutoReset = SAFEFALSE eine Wiederanlaufsperre nach dem Schließen der Schutzeinrichtung (S_GuardSwitch1 und S_GuardSwitch2 = SAFETRUE) eingestellt ist, wird Ausgang S_GuardMonitoring erst SAFETRUE, nachdem die Wiederanlaufsperre durch eine positive Flanke an Eingang Reset aufgehoben wurde. |
5 |
Die Schutzeinrichtung wird geöffnet. S_GuardSwitch1 und S_GuardSwitch2 gehen nacheinander auf SAFEFALSE, Ausgang S_GuardMonitoring = SAFEFALSE. |
6 |
Die Schutzeinrichtung wird geschlossen. Beide Eingänge S_GuardSwitch1 und S_GuardSwitch2 werden gleichzeitig SAFETRUE. Das dauerhafte TRUE-Signal am Eingang Reset erkennt der Funktionsbaustein als Fehler. Ausgang Error wird TRUE und Ausgang S_GuardMonitoring bleibt SAFEFALSE. |
7 |
Der Eingang Reset wird FALSE, dadurch wird die Fehlermeldung zurückgesetzt. |
Dieses Beispiel beschreibt die Auswertung eines mechanisch betätigten Positionsschalters mit 2 Öffnerkontakten mit Hilfe des sicherheitsbezogenen Funktionsbausteins SF_GuardMonitoring. Der Positionsschalter B1 ist an die Eingangsklemmen I0 und I1 des sicherheitsbezogenen Eingangsgeräts SDI 1 angeschlossen.
Die zweikanalige Auswertung der Signale vom Positionsschalter B1 auf Äquivalenz erfolgt im sicherheitsbezogenen Eingangsgerät, das entsprechend parametriert ist. Das daraus resultierende Signal ist mit der globalen I/O-Variablen B1_GMControl_In verknüpft. Diese Variable ist zur Auswertung an die Eingänge S_GuardSwitch1 und S_GuardSwitch2 des sicherheitsbezogenen Funktionsbausteins SF_GuardMonitoring angeschlossen.
B1_GMControl_In hat den Wert SAFETRUE, wenn beide Eingänge des sicherheitsbezogenen Eingangsgeräts SDI 1 gleichzeitig SAFETRUE sind (Schutzeinrichtung geschlossen) und das sicherheitsbezogene Eingangsgerät SDI 1 keinen Fehler wegen Überschreitung der an DiscrepancyTime eingestellten Zeit meldet.
Da in diesem Beispiel nur ein Signal den Status der Schutztür meldet (ein Positionsschalter), ist dieses parallel auf beide Eingänge S_GuardSwitch1 und S_GuardSwitch2 verschaltet. Für diesen Fall wird am Eingang DiscrepancyTime der Wert 0 Sekunden eingestellt.
Durch eine TRUE-Konstante an Eingang Activate ist der Funktionsbaustein dauerhaft aktiviert.
S_StartReset = SAFEFALSE gibt eine Anlaufsperre nach dem Start der Sicherheitssteuerung bzw. der Bausteinaktivierung vor. Darüber hinaus ist mit S_AutoReset = SAFEFALSE eine Wiederanlaufsperre des Funktionsbausteins nach dem Schließen der Schutztür vorgegeben. Beide Anlaufsperren werden erst durch eine positive Signalflanke an Eingang Reset aufgehoben.
Zu diesem Zweck ist an Eingangsklemme NI0 des Standard-Eingangsgeräts DI 1 der Reset-Taster S1 angeschlossen. Diese Klemme ist mit der globalen I/O-Variablen S1_Reset_GM verknüpft, die wiederum an den Bausteineingang Reset angeschlossen ist.
Das Freigabesignal an Ausgang S_GuardMonitoring des Funktionsbausteins SF_GuardMonitoring ist mit weiteren sicherheitsbezogenen Funktionsbausteinen oder Funktionen verschaltet und steuert auf diese Weise die Applikation.
S1 |
Reset |
B1 |
Schutztürschalter mit zwei Öffnerkontakten, zwangsbetätigt mit Zwangsöffnung |
(*1) |
Schutztür: offen |
(*2) |
Schutztür: geschlossen |
|
Siehe Hinweis vor der Abbildung. |
Beachten Sie auch die übrigen Anwendungsbeispiele sowie die Hinweise zu den Beispielen.
Weitere Informationen finden Sie in folgenden Abschnitten: