SF_ESPE

La seguente descrizione è valida per il blocco di funzione SF_ESPE_V1_0z, versione 1.0z (ove z = 0-9).

Breve descrizione

NOTA:

In questa documentazione, l'apparecchiatura di protezione elettrosensibile per brevità viene designata con l'acronimo inglese ESPE (da Electro-Sensitive Protective Equipment).

Il blocco di funzione di sicurezza SF_ESPE (Electro-Sensitive Protective Equipment – apparecchiatura di protezione elettrosensibile) sorveglia gli stati di commutazione di dispositivi di protezione elettrosensibili (ad es., griglie fotoelettriche). Il segnale di abilitazione all'uscita S_ESPE_Out diventa SAFEFALSE quando l'apparecchiatura di sicurezza è stata attivata, ossia quando il raggio luminoso della griglia fotoelettrica è stato interrotto.

S_StartReset può essere usato per specificare un'inibizione di avvio e S_AutoReset per specificare un'inibizione di riavvio.

NOTA:

Il sensore di sicurezza collegato al blocco di funzione deve soddisfare i requisiti dell'ESPE (Electro-Sensitive Protective Equipment) previsti nella norma IEC 61496-1.

Ingressi del blocco di funzione

Per ottenere informazioni dettagliate sui seguenti punti, cliccare sui link corrispondenti.

Nome

Breve descrizione

Valore

Ingresso a controllo di stato per l'attivazione del blocco di funzione.

Tipo di dati: BOOL

Valore iniziale: FALSE

  • FALSE: Blocco di funzione non attivo

  • TRUE: Blocco di funzione attivo

Ingresso a controllo di stato per lo stato dell'ESPE.

Tipo di dati: SAFEBOOL

Valore iniziale: SAFEFALSE

  • SAFEFALSE: La ESPE è stata attivata (ad es., griglia fotoelettrica / cortina luminosa interrotta)

  • SAFETRUE: La ESPE non è stata attivata

Ingresso a controllo di stato per specificare l'inibizione di avvio dopo l'avvio del Safety Logic Controller o dopo l'attivazione del blocco di funzione.

Un'inibizione di avvio attiva dev'essere rimossa a mano mediante un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset. Un'inibizione di avvio disattivata provoca la commutazione automatica di S_ESPE_Out a SAFETRUE quando il blocco di funzione è attivo e la funzione di sicurezza non è richiesta.

Tipo di dati: SAFEBOOL

Valore iniziale: SAFEFALSE

Tenere conto della prima avvertenza sotto questa tabella.

  • SAFEFALSE: Con inibizione di avvio

  • SAFETRUE: Senza inibizione di avvio

Ingresso a controllo di stato per specificare un'inibizione di riavvio in seguito al ritorno del segnale SAFETRUE all'ingresso S_ESPE_In, ossia in seguito al venir meno di una precedente attivazione dell'apparecchiatura ESPE.

Un'inibizione di riavvio attiva dev'essere rimossa a mano mediante un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset. Un'inibizione di riavvio disattivata provoca la commutazione automatica di S_ESPE_Out a SAFETRUE quando il blocco di funzione è attivo e la funzione di sicurezza non è più richiesta.

Tipo di dati: SAFEBOOL

Valore iniziale: SAFEFALSE

Tenere conto della prima avvertenza sotto questa tabella.

  • SAFEFALSE: Con inibizione di riavvio

  • SAFETRUE: Senza inibizione di riavvio

Ingresso attivato da fronte per il segnale di reset:

  • per resettare messaggi di errore quando la causa dell'errore non sussiste più.

  • Reset a mano di un'inibizione di avvio/riavvio attiva (specificata con S_StartReset e/o S_AutoReset).

Tenere conto della seconda avvertenza sotto questa tabella.

Tipo di dati: BOOL

Valore iniziale: FALSE

NOTA:

Il reset non consegue a un fronte negativo (discendente), come specificato nella EN ISO 13849-1, ma a un fronte positivo (ascendente).

  • FALSE: Reset non richiesto

  • Fronte FALSE > TRUE: Reset richiesto

 AVVERTENZA

NON CONFORMITÀ AI REQUISITI DELLA FUNZIONE DI SICUREZZA

  • Verificate le conseguenze di un'inibizione di avvio disattivata (S_StartReset = SAFETRUE) e/o di un'inibizione di riavvio disattivata (S_AutoReset = SAFETRUE) per la vostra macchina / il vostro processo prima di implementarle.

  • Rispettate le prescrizioni della normativa di settore rilevanti per le inibizioni di avvio/riavvio.

  • Controllate che sia implementata un'inibizione di avvio adatta in un'altra posizione o con altri mezzi.

La mancata osservazione di queste istruzioni può causare la morte, lesioni personali gravi e danni materiali.

Il reset del blocco di funzione mediante fronte di segnale positivo all'ingresso Reset può causare la commutazione immediata dell'uscita S_ESPE_Out a SAFETRUE (a dipendere dallo stato degli altri ingressi).

 AVVERTENZA

AVVIO INATTESO

  • Includete nella vostra analisi del rischio le conseguenze di un reset mediante un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset.

  • Assicurate che siano state prese misure e adottate procedure idonee (secondo la normativa di settore applicabile) ad evitare situazioni di pericolo durante il reset.

  • Non entrate nella zona di operazione durante il reset.

  • Assicurate che nessun altro possa accedere alla zona di operazione durante il reset.

  • Usate interblocchi di sicurezza idonei ovunque ci sia pericolo per le persone e per l'attrezzatura.

La mancata osservazione di queste istruzioni può causare la morte, lesioni personali gravi e danni materiali.

Uscite del blocco di funzione

Per ottenere informazioni dettagliate sui seguenti punti, cliccare sui link corrispondenti.

Nome

Breve descrizione

Valore

Uscita che segnala "Blocco di funzione attivo / non attivo".

Tipo di dati: BOOL

  • FALSE: Il blocco di funzione non è attivo (Activate = FALSE) e tutte le uscite del blocco di funzione sono commutate a FALSE/SAFEFALSE.

  • TRUE: Il blocco di funzione è attivo (Activate = TRUE) e i parametri di uscita rappresentano lo stato della funzione di sicurezza.

Uscita per segnali di abilitazione del blocco di funzione.

Tipo di dati: SAFEBOOL

  • SAFEFALSE:

    • ESPE attivata

    • o il blocco di funzione non è attivato

    • o l'inibizione di avvio/riavvio è attiva

    • o è presente un messaggio di errore.

  • SAFETRUE:

    • ESPE non attivata

    • e il blocco di funzione è attivo

    • e l'inibizione di avvio/riavvio non è attiva

    • e non è presente messaggio di errore.

Uscita per messaggi di errore.

Tipo di dati: BOOL

  • FALSE: Nessun errore.

  • TRUE: Il blocco di funzione ha rilevato un errore. Di conseguenza, l'uscita S_ESPE_Out diventa SAFEFALSE.

Uscita per messaggi diagnostici.

Tipo di dati: WORD

Messaggio diagnostico del blocco di funzione.

I valori possibili sono elencati e descritti nell'argomento "Codici diagnostici".

Diagramma di sequenza segnali

Questo diagramma mostra la curva di segnale per una tipica applicazione con inibizione di avvio attiva e inibizione di riavvio attiva:

  • S_StartReset = SAFEFALSE: Inibizione di avvio seguente all'attivazione del blocco di funzione e all'avvio del Safety Logic Controller

  • S_AutoReset = SAFEFALSE: Inibizione di riavvio quando l'apparecchiatura ESPE attivata in precedenza non è più attivata (ingresso S_ESPE_In è tornato SAFETRUE).

NOTA:

Anche l'altro diagramma di sequenza segnali può essere utile al riguardo.

NOTA:

I diagrammi di sequenza segnali in questa documentazione possibilmente omettono determinati codici diagnostici. Possibilmente non viene, per esempio, visualizzato un codice diagnostico quando il relativo stato del blocco di funzione è uno stato di transizione temporaneo ed è attivo per un solo ciclo del Safety Logic Controller.

Sono illustrate solo le tipiche combinazioni di segnali in ingresso. Altre combinazioni di segnali sono possibili.

0

Il blocco di funzione non è ancora attivo (Activate = FALSE).

Di conseguenza, tutte le uscite sono FALSE o SAFEFALSE.

L'apparecchiatura ESPE è già stata attivata, ad esempio mediante interruzione della cortina/griglia fotoelettrica (S_ESPE_In = SAFEFALSE).

1

Dopo l'attivazione del blocco di funzione con Activate = TRUE, l'inibizione di avvio è inizialmente attiva.

2

L'ESPE non è più attivata quando, ad esempio, la cortina/griglia fotoelettrica non è più interrotta. L'uscita S_ESPE_Out rimane inizialmente SAFEFALSE, dato che S_StartReset = SAFEFALSE impedisce l'avvio automatico.

3

Un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset resetta l'inibizione di avvio e fa seguito il normale esercizio. L'uscita S_ESPE_Out diventa SAFETRUE.

4

Richiesta della funzione di sicurezza. ESPE attivata. L'uscita S_ESPE_Out diventa SAFEFALSE.

5

L'ESPE non è più attivata e l'uscita S_ESPE_Out rimane inizialmente SAFEFALSE, dato che è specificata un'inibizione di riavvio mediante S_AutoReset = SAFEFALSE.

6

Un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset resetta l'inibizione di riavvio e fa seguito il normale esercizio. L'uscita S_ESPE_Out diventa SAFETRUE.

7

L'attivazione del blocco di funzione viene rimossa (Activate = FALSE), uscita S_ESPE_Out = SAFEFALSE.

Esempio applicativo

Questo esempio illustra una connessione monocanale tra l'uscita OSSD del ricevitore B1E di un'ESPE e il blocco di funzione di sicurezza SF_ESPE. Il ricevitore B1E dell'ESPE è connesso al morsetto d'ingresso I0 del dispositivo d'ingresso di sicurezza SDI con ID 1.

In questo esempio sono valide le seguenti condizioni:

  • Il segnale del morsetto d'ingresso I0 del dispositivo d'ingresso di sicurezza SDI 1 è assegnato alla variabile I/O globale OS_ESPE_In. Questa variabile I/O globale è collegata all'ingresso S_ESPE_In del blocco di funzione a scopo di valutazione.

  • La variabile I/O globale ESPEOut_K1 viene collegata all'uscita S_ESPE_Out del blocco di funzione. Questa variabile I/O globale ha come indirizzo il morsetto d'uscita O0 del Safety Logic Controller.

Il blocco di funzione è permanentemente attivato dalla costante TRUE applicata all'ingresso Activate.

S_StartReset = SAFEFALSE specifica un'inibizione di avvio dopo l'avvio del Safety Logic Controller o dopo l'attivazione del blocco di funzione. In aggiunta, S_AutoReset = SAFEFALSE specifica un'inibizione di riavvio per il blocco di funzione. L'inibizione è attiva quando viene meno una precedente attivazione dell'ESPE (ad es., griglia/cortina luminosa non più interrotta), ossia quando il segnale SAFETRUE è nuovamente presente all'ingresso S_ESPE_In.

Ambedue le inibizioni si rimuovono solo con un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset.

A tal fine, il pulsante di reset S1 è connesso all'ingresso NI0 del dispositivo d'ingresso standard DI 1.

S1

Reset

B1

ESPE

B1S

Emittente

B1E

Ricevitore

Altre informazioni:

Anche l'altro esempio applicativo e le note che lo accompagnano possono essere utili.