Il dialogo 'SafePLC' si usa per controllare il Safety Logic Controller e la comunicazione con il Safety Logic Controller. Per questo motivo viene anche chiamato dialogo di controllo del Safety Logic Controller.
A dipendere dalla modalità operativa nella quale si trova il Safety Logic Controller (controllata mediante il dialogo), il dialogo appare in forma diversa:
![]() Dialogo di controllo quando il Safety Logic Controller si trova in stato IN FUNZIONE [sicuro]. |
|
![]() Dialogo di controllo quando il Safety Logic Controller si trova in stato IN FUNZIONE [debug]. |
|
![]() Dialogo di controllo quando il Safety Logic Controller si trova in stato ARRESTATO [debug] ed è attiva l'operazione a ciclo singolo. |
Quando si commuta la modalità operativa del Safety Logic Controller dalla modalità sicura alla modalità di debug o viceversa, il dialogo di controllo cambia colore. Se il colore non cambia, la transizione di modalità non è riuscita.
Modalità di simulazione Safety Logic Controller attiva Quando è attivata la modalità di simulazione e viene simulata la modalità sicura, il dialogo 'SafePLC' ha un aspetto diverso. Invece di avere uno sfondo completamente rosso, solo il bordo è rosso. In modalità di debug non ci sono differenze visibili tra la simulazione e il Safety Logic Controller. |
![]() |
AVVERTIMENTO | |
---|---|
A dipendere dalla modalità attiva del Safety Logic Controller il dialogo contiene pulsanti diversi.
Elemento del dialogo |
Significato |
Comando disponibile se... |
---|---|---|
Stato |
Indica lo stato operativo attuale del Safety Logic Controller.
Altre informazioni:
Fare riferimento alla sezione "Stati Safety Logic Controller" per maggiori informazioni. |
n/a |
Sicuro |
Commuta il Safety Logic Controller in modalità sicura. |
Modalità di debug attiva |
Debug |
Commuta il Safety Logic Controller in modalità di debug. |
Modalità sicura attiva |
Stop |
Ferma l'esecuzione del programma sul Safety Logic Controller. |
Modalità di debug attiva |
Avvio |
Avvia l'esecuzione del programma sul Safety Logic Controller. |
Modalità di debug attiva |
Arresta |
Arresta l'esecuzione del programma ritenendo tutti i valori attuali delle variabili e attiva l'operazione a ciclo singolo (si veda la descrizione del pulsante 'Ciclo singolo' qui sotto). |
Modalità di debug attiva in esecuzione ciclica continua (senza operazione a ciclo singolo) |
Download |
Trasmette il progetto e tutti i dati relativi ad esso al Safety Logic Controller. Si veda la sezione "Scaricare (download) un progetto". |
Modalità di debug attiva e Safety Logic Controller in stato di 'STOP [debug]' o 'Acceso [debug]' |
Formatta |
Formatta il supporto di memoria contenuto nel Safety Logic Controller. Tutti i dati di programma e i parametri di dispositivo scaricati in precedenza vengono cancellati. |
Il Safety Logic Controller mette a disposizione un sistema di file formattabile che viene eseguito in modalità di debug (stato 'STOP [debug]') |
Info |
Richiama il dialogo 'Info SafePLC' che contiene informazioni sui progetti attuali sul PC/Safety Logic Controller e sullo stato del Safety Logic Controller. |
Modalità di debug o modalità sicura attiva |
Errore |
Carica (in upload) i messaggi di errore dall'unità di destinazione alla scheda 'Errori SafePLC' della finestra messaggi. |
Modalità di debug o modalità sicura attiva e il Safety Logic Controller ha rilevato errori durante l'esecuzione (runtime) |
Chiudi |
Chiude il dialogo di controllo Safety Logic Controller. |
Modalità di debug o modalità sicura attiva |
Guida |
Richiama questa sezione della Guida. |
Modalità di debug o modalità sicura attiva |
Ciclo singolo |
Attiva l'operazione a ciclo singolo inducendo il Safety Logic Controller ad elaborare esattamente un ciclo di programma e poi attendere il prossimo comando. Nell'operazione a ciclo singolo è visualizzato lo stato 'ARRESTATO [debug]'. |
Modalità di debug e operazione a ciclo singolo attive, in seguito a clic sul pulsante 'Arresta' (si veda sopra) |
Continua |
Esce dall'operazione a ciclo singolo e continua l'esecuzione ciclica del programma in modalità di debug (possibile solo in modalità di debug). |
Modalità di debug e operazione a ciclo singolo attive, in seguito a clic sul pulsante 'Arresta' (si veda sopra) |