Dopo aver compilato il progetto, il progetto deve essere scaricato sul Safety Logic Controller. Il download di un progetto significa che tutto il progetto, ad inclusione di tutti i dati di parametrizzazione, viene trasmesso al Safety Logic Controller.
| AVVERTIMENTO | |
|---|---|
Simulazione Safety Logic Controller
Il Machine Expert – Safety mette a disposizione una funzione per simulare il Safety Logic Controller. La simulazione permette di eseguire prove del comportamento della logica di sicurezza in modo del tutto indipendente dal Safety Logic Controller.
Prima di scaricare (download) il progetto, verificare che il Safety Logic Controller sia collegato correttamente al PC e che sia acceso.
Per permettere la connessione tra Machine Expert – Safety e il Safety Logic Controller tramite il bus Sercos, idonee impostazioni Ethernet devono essere applicate al controllore standard. Si veda la M262 Programming Guide, capitolo "Ethernet Services" per informazioni sull'inoltramento di impostazioni IP. Per PacDrive si veda il manuale d'utenza "How to Configure the Firewall for PacDrive LMC Controllers". La CommonToolbox Library Guide contiene informazioni sulle relative funzioni applicative.
Cliccare sull'icona 'SafePLC' nella barra strumenti.
Verifica del numero di identificazione
Quando si stabilisce la connessione di comunicazione, il sistema verifica se il progetto di sicurezza è stato precedentemente connesso allo stesso o a un altro Safety Logic Controller. A tal fine vengono comparati i numeri di identificazione dell'attuale controllore da collegare con quelli del controllore collegato per ultimo.
Se il confronto rileva numeri di identificazione Safety Logic Controller differenti, un dialogo informa che il Safety Logic Controller è stato sostituito dopo l'ultima connessione.
Esempio:
Un clic su 'Sì' in questo dialogo connette al Safety Logic Controller e salva il suo numero di identificazione per il prossimo confronto.
Un clic su 'No' annulla il tentativo di connessione e apre un dialogo nel quale viene chiesto di verificare alcune impostazioni e la configurazione del Safety Logic Controller.
Non è stato ancora eseguito il login al Safety Logic Controller
Se non è stato eseguito login al Safety Logic Controller, appare il dialogo di login. Immettere la password per il Safety Logic Controller e cliccare su 'OK'. Fare riferimento all'argomento "Protezione con password" per ulteriori informazioni.
Si apre il dialogo di controllo 'SafePLC'.
Modalità di simulazione Safety Logic Controller attiva
Quando è attivata la modalità di simulazione e viene simulata la modalità sicura, il dialogo 'SafePLC' ha un aspetto diverso. Invece di avere uno sfondo completamente rosso, solo il bordo è rosso. In modalità di debug non ci sono differenze visibili tra la simulazione e il Safety Logic Controller.
Assicurare che il dispositivo di destinazione richiesto (Safety Logic Controller o simulazione) sia collegato quando si lavora con il dialogo.
Safety Logic Controller non in modalità di debug?
Nel dialogo di controllo, cliccare sul pulsante 'Debug' per commutare il Safety Logic Controller in modalità di debug.
Rispettare il messaggio e confermare il dialogo entro 30 secondi.
Se il Safety Logic Controller è fermo, il pulsante 'Download' è attivo.
Se il Safety Logic Controller è in stato In funzione, cliccare su 'Stop' per abilitare il pulsante 'Download'.
Cliccare sul pulsante 'Download'.
Progetto già salvato sul Safety Logic Controller?
Se sul Safety Logic Controller è già stato salvato un altro progetto o se lo stesso progetto è già scaricato da un altro utente (identificato da un CRC diverso, si veda la nota alla fine della sezione), appare un corrispondente dialogo.
In questo caso, cliccare su 'Sì' nel dialogo di messaggio per sovrascrivere il progetto attuale.
La barra di stato indica l'avanzamento del download e un messaggio avverte a download progetto concluso.
Messaggio download riuscito:
Dopo la conferma di questo messaggio, il Safety Logic Controller viene resettato e il controllore commuta allo stato IN FUNZIONE [sicuro] automaticamente.
| AVVERTIMENTO | |
|---|---|
Continua con i passi seguenti:
Eseguire una prova funzionale del progetto (si vedano le sezioni "Monitoraggio..." e "Debug...".
Un'adeguata prova di funzionamento dell'applicazione di sicurezza è obbligatoria ed è importante non tralasciarla.
| AVVERTIMENTO | |
|---|---|
Durante le fasi di prova e di messa in esercizio del sistema è necessario prevedere stati di sistema imprevisti o reazioni non corrette.
| AVVERTIMENTO | |
|---|---|
Documentare il progetto (si veda la sezione "Informazioni progetto").
Controllare le somme di controllo (CRC)
Per assicurare che ogni distorsione dei dati di progetto scaricati venga identificata affidabilmente, il Machine Expert – Safety calcola la somma di controllo (CRC) quando compila il progetto. Al termine del download, anche il Safety Logic Controller calcola la somma di controllo dei dati ricevuti. Se le somme di controllo sul Safety Logic Controller e nel Machine Expert – Safety sono identiche, tutti i dati sono stati salvati sul Safety Logic Controller senza distorsioni. Se le somme di controllo non corrispondono, viene emesso un corrispondente messaggio di errore.