ION

ION ist die Architektur Ihres Messgeräts.

Die ION-Module sind die Grundbausteine der ION-Architektur. Jedes dieser Module ist auf die Durchführung einer bestimmten Aufgabe spezialisiert und enthält Daten und Anweisungen, wie diese Daten zu handhaben sind. Die ION-Module sind miteinander vernetzt, um die Funktionen und Leistungsmerkmale des Messgeräts zu bilden. ION-Module, die zur Durchführung einer speziellen Aufgabe miteinander vernetzt sind, werden als Framework bezeichnet, wie z. B. das Energiequalitäts-Framework. Diese verschiedenen funktionalen Frameworks werden dann gruppiert, um das gesamte Messgerät zu bestimmen. In ihrer Gesamtheit werden sie als Gerätevorlage bezeichnet.

Ihr Messgerät wird mit einer Standard-Gerätevorlage ausgeliefert, die umfangreiche Funktionen bietet. Sie können die Messgerätvorlage auch konfigurieren, um bestehende Messgerätfunktionen zu ändern oder um neue Funktionen zu erstellen.

Verwandte Konzepte:

Secure ION

ION-Sitzungen

Verwandte Aufgaben:

Protokolle deaktivieren und aktivieren und Portnummern ändern

Weiterführende Quellen:

Weitere Informationen zur ION-Architektur und eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen ION-Module finden Sie in der ION Reference-Hilfe.