Messgerätzugriffs-Ereignisprotokollierung bearbeiten
Das Ereignisprotokoll überwacht Messgerätzugriffsereignisse wie Anmeldungen und Benutzerkonten-Sperren.
Sie können die Standardprioritäten für Messgerätzugriffsereignisse, die im Ereignisprotokoll aufgezeichnet werden, bearbeiten, um die Anforderungen Ihres Berichtswesens zu erfüllen.
Informationen zur Überwachung von Messgerätzugriffsereignissen finden Sie unter Ereignisprotokoll überwachen.
Voraussetzungen:
- Öffnen Sie eine Sicherheitskonfigurationsdatei im ION Setup-Sicherheitsassistenten.
So konfigurieren Sie die Messgerätzugriffs-Ereignisprotokollierung:
- Klicken Sie im ION Setup-Sicherheitsassistenten auf Next, um zur Option Select protocol lockout options zu navigieren:

- Klicken Sie auf Events. Das Dialogfenster „Event Priorities“ öffnet sich:

- Stellen Sie für jede Messgerätzugriffsereignispriorität den Wert gemäß den Anforderungen Ihres Berichtswesens ein. In der folgenden Tabelle werden die Prioritätswertebereiche beschrieben:
- Klicken Sie auf OK.
- Dann haben Sie die Wahl:
- Fahren Sie mit dem Verfahren Messgerät-Sicherheitseinstellungen konfigurieren fort.
- Klicken Sie auf Finish, um Ihre Sicherheitskonfigurationsänderungen auf das Messgerät zu übertragen.
| Priorität | Beschreibung | Wertebereich |
|---|---|---|
| None |
Es erfolgt kein Eintrag im Ereignisprotokoll. |
0 |
| Info Only |
Der Standard-Abschaltwert im Ereignisprotokoll ist 5. Ereigniswerte, die gleich oder kleiner als der Abschaltwert sind, werden weder im Ereignisprotokoll noch in den Syslog-Datensätzen aufgezeichnet. |
1–5: |
|
Es erfolgen Einträge im Ereignisprotokoll und in den Syslog-Datensätzen. |
6–63 |
|
| Low |
Es wird ein Alarm niedriger Priorität ausgelöst. Es erfolgen Einträge im Ereignisprotokoll und in den Syslog-Datensätzen. |
64–127 |
| Medium |
Es wird ein Alarm mittlerer Priorität ausgelöst. Es erfolgen Einträge im Ereignisprotokoll und in den Syslog-Datensätzen. |
128–191 |
| High |
Es wird ein Alarm hoher Priorität ausgelöst. Es erfolgen Einträge im Ereignisprotokoll und in den Syslog-Datensätzen. |
192–255 |
Sie können die Ereignisprioritäten für Cybersicherheitsereignisse auch im erweiterten Modus von ION Setup ändern.