Ereignisprotokoll überwachen
Sie können Ereignisprotokolle auf verdächtige Aktivitäten überwachen und mit ihrer Hilfe die Ursachen von Cybersicherheitsverletzungen ermitteln, die zu einem Cybersicherheitsvorfall führen könnten.
Hinweis: Der voreingestellte Ereignisprotokoll-Grenzwert beträgt 5000 Datensätze. Wenn der Grenzwert erreicht wird, werden ältere Datensätze durch neue Protokolleinträge überschrieben. Informationen zu Benachrichtigungen, wenn der Ereignisprotokoll-Datensatzgrenzwert erreicht wird, finden Sie unter Vorgesehenen Leser für Ereignisprotokoll-Benachrichtigung zuweisen. Informationen zur Verlängerung der Protokolldatensatz-Aufbewahrung sowie zur Übertragung von Informationen auf Syslog oder in einen geschützten Speicher- bzw. Aufbewahrungsort finden Sie unter Syslog-Netzwerkeinstellungen über ION Setup konfigurieren.
Weitere Informationen zu Messgerätzugriffs-Protokollierungsereignissen finden Sie unter Messgerätzugriffs-Ereignisprotokollierung bearbeiten.
Voraussetzungen:
- Messgerätverbindung mit ION Setup
- Anmeldedaten
So überwachen Sie das Ereignisprotokoll:
- Wählen Sie in ION Setup das Messgerät aus und öffnen dann den Setup Assistant.
- Klicken Sie auf Reports > Event Log > Display.
- Wählen Sie den Bereich der Datensätze, den Sie anzeigen wollen, sowie die Art aus und klicken Sie dann auf OK.
- Klicken Sie auf Save As, um das Protokoll auf Ihrem lokalen PC zu speichern oder um das Ereignisprotokoll auszudrucken.
- Klicken Sie auf Close.