Gerät löschen

Löschen Sie vor der Außerbetriebnahme das Gerät, damit eine potenzielle Offenlegung von Daten verhindert wird.

Voraussetzungen:

  • Messgerätverbindung mit ION Setup
  • Anmeldedaten
  • Sicherheitskonfigurations-Zugriffsberechtigungen

Hinweis

DATENVERLUST 

Speichern Sie alle wichtigen Daten des Geräts, bevor Sie eine Rücksetzung durchführen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem Datenverlust führen.

 

Hinweis

ZUGRIFFS VERLUST 

Stellen Sie sicher, dass Ihnen ausreichende Zugriffsmöglichkeiten zur Kommunikation mit Ihrem Gerät zur Verfügung stehen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem Verlust des Zugriffs auf das Gerät führen.

 

Auf Ihrem Gerät sind möglicherweise Benutzer, Kennwörter oder Zertifikate gespeichert. Wenn Sie beim Löschen des Geräts die folgende Reihenfolge einhalten, bleiben keine vertraulichen Informationen auf dem Gerät zurück.

Hinweis

Verlust der Vertraulichkeit

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Schritte zum Löschen des Geräts in der angegebenen Reihenfolge ausführen.
Überschreiben Sie die Kommunikationsmodulregister zuletzt, um die Messgerätkonnektivität aufrechtzuerhalten.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zum Verlust der Vertraulichkeit führen.

 

So löschen Sie das Gerät:

  1. Überschreiben Sie die Messgerät-Vorlagendatei. Dadurch wird die Messgerätvorlage durch die werkseitig eingestellte Vorlage überschrieben. Ausführliche Angaben hierzu finden Sie unter Messgerät-Vorlagendatei überschreiben“.
  2. Löschen Sie mithilfe von SFTP-Client-Software die Dateien im Ordner documents im SFTP-Verzeichnis. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „SFTP“.
  3. Löschen Sie das anwenderspezifische SSL-Zertifikat. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Anwenderspezifisches SSL-Zertifikat löschen“.
  4. Löschen Sie die Webseiten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Anwenderspezifische Webseiten löschen“.
  5. Löschen Sie die IEC 61850-Konfigurationsdatei. Damit werden Funktionen des IEC 61850-Protokolls deaktiviert. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „IEC 61850-Konfigurationsdatei löschen“.
  6. Stellen Sie die Standard-Sicherheitskonfiguration wieder her. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Standard-Sicherheitskonfiguration wiederherstellen“.
  7. Überschreiben Sie die Werkmodul-Register. Dadurch werden Werte gelöscht für:
    • Geräteeigentümer
    • Geräte-Tag
    • Gerätestandort
    • Gerätebezeichnung

    Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Werkmodulregister überschreiben“.

  8. Führen Sie eine Master-Rücksetzung durch. Dadurch werden Werte gelöscht für:
    • Ereignisprotokoll, Daten- und Wellenformdatensätze
    • Energiequalitätsereignis-Dateien (COMTRADE)
    • Energie-, Mess-, Minimal-/Maximal-, Verrechnungs- und Testmodus- sowie Spitzenmittelwerte
    • Störungszähler (Einbruchs-/Spitzenereignis), EN 50160-Parameter und -Statistiken
  9. Überschreiben Sie die Kommunikationsmodul-Register. Dadurch werden Werte für die Angaben zur Netzwerkinfrastruktur gelöscht. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Kommunikationsmodul-Register überschreiben“.