Configuración de seguridad predeterminada de la central de medida
Estudie los siguientes ajustes de seguridad predeterminados de la central de medida para saber cómo ponerla en servicio en condiciones de seguridad:
| Área | Ajuste | Predeterminado |
|---|---|---|
| Protocolos de comunicaciones | HTTPS with HTTP redirect | Habilitado |
| SSH Terminal | Deshabilitado | |
|
SFTP |
Habilitado | |
| SNMP | Deshabilitado | |
| Modbus TCP | Habilitado | |
| ION | Habilitado | |
| ION por TLS (Secure ION) | Habilitada | |
| MQTT | Deshabilitado | |
| BACnet/IP | Deshabilitado | |
| Hora y control horario | Sincronización horaria de difusión | Habilitado |
| Páginas web | Páginas web | Habilitado |
| Configuración | Configuración mediante la pantalla | Habilitado |
| Configuración mediante las páginas web | Deshabilitado | |
| Configuración mediante la programación Modbus | Deshabilitado | |
|
Registro de eventos de acceso de la central de medida Consulte la sección Editar el registro de eventos de acceso de la central de medida para obtener más información. |
Prioridad de eventos de inicio de sesión válidos | 0 (sin prioridad) |
| Prioridad de eventos de inicio de sesión no válidos | 128 (prioridad intermedia) | |
| Prioridades de eventos de bloqueo | 255 (prioridad alta) | |
| Modo de seguridad | Modo de seguridad avanzada (advanced.scf) |
Activado si la seguridad avanzada se utilizó antes de actualizar el firmware de la central de medida a la versión v3.0.0. Consulte la sección Modo de seguridad avanzada para obtener más información. |
| Soporte de seguridad preexistente (standard.scf) |
Activado si la seguridad estándar se utilizó antes de actualizar el firmware de la central de medida a la versión v3.0.0. Le recomendamos que utilice el modo de seguridad avanzada. Consulte la sección:
|
Para conocer las recomendaciones sobre cómo configurar y usar la central de medida en un entorno protegido, consulte las Acciones recomendadas.