Désactivation et activation des pages Web et des sources de synchronisation d’horloge
Désactivez les pages Web pour empêcher un navigateur d’accéder aux données de l’appareil. Si votre compteur peut être consulté par un navigateur Web en dehors de votre réseau protégé, un utilisateur malveillant pourrait intercepter les communications. Voir Désactivation et activation des protocoles et changement des numéros de port pour plus de détails sur l’activation de HTTPS.
Le fait de désactiver la possibilité de modifier la source de temps du compteur permet de se protéger contre les communications provenant d’une source inconnue, qui se présentent comme étant de confiance et peuvent invalider les horodatages. Voir Configuration de l’heure avec ION Setup pour la procédure détaillée de configuration de la source d’heure.
Conditions préalables :
- Ouvrez un fichier de configuration de sécurité dans l’assistant de sécurité ION Setup.
Pour désactiver et activer des pages Web et des sources de synchronisation d’horloge :
- Dans l’assistant de sécurité ION Setup, cliquez sur Next pour accéder à la section Security Options.
- Dans Security Options :
- Cochez ou décochez l’option Enable Web pour activer ou désactiver les pages Web permettant de consulter en ligne, à l’aide d’un navigateur Web, les données des compteurs.
- Cochez ou décochez l’option Allow Broadcasting Time Synchronization pour activer ou désactiver la possibilité de modifier la source de synchronisation de l’heure du compteur.
- Ensuite, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Continuez à configurer les paramètres de sécurité du compteur.
- Cliquez sur Finish pour envoyer vos modifications de la configuration de la sécurité à l’appareil.