Surveillance du journal des événements

Surveillez les journaux d’événements pour détecter toute activité suspecte et pour identifier la cause des violations de cybersécurité qui pourraient conduire à un incident de cybersécurité.

Remarque : La limite par défaut du journal des événements est de 5000 enregistrements. Lorsque cette limite est atteinte, les nouveaux enregistrements de journal écrasent les anciens. Pour être averti lorsque vous approchez de la limite d’enregistrements du journal d’événements, voir Affectation d’un lecteur désigné pour les notifications du journal des événements. Pour prolonger la conservation des enregistrements de journal, décharger des informations dans Syslog ou dans un lieu de stockage ou de conservation protégé, voir Configuration des paramètres réseau Syslog via ION Setup.

Pour plus d’informations sur les événements de journalisation de l’accès au compteur, voir Modifier l’enregistrement des événements d’accès à l’appareil.

Conditions préalables :

  • Connexion de l’appareil avec ION Setup
  • Identifiants de connexion.

Pour accéder au journal des événements :

  1. Dans ION Setup, sélectionnez l’appareil, puis ouvrez Setup Assistant.
  2. Cliquez sur Reports > Event Log > Display.
  3. Sélectionnez la plage d’enregistrements que vous souhaitez visualiser, le type, puis cliquez sur OK.
  4. Cliquez sur Save As pour sauvegarder le journal sur votre machine locale ou imprimer le journal des événements.
  5. Cliquez sur Close.