Effacement complet du compteur
Effacez les données de l’appareil avant de le mettre hors service afin d’éviter toute fuite de données.
Conditions préalables :
- Connexion de l’appareil avec ION Setup
- Identifiants de connexion.
- Privilèges d’accès à la configuration de la sécurité.
Avis
PERTE DE DONNÉES
Avant de réinitialiser le compteur, assurez-vous que toutes les données importantes ont été enregistrées.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte de données.
Avis
PERTE D’ACCÈS
Assurez-vous d’avoir un accès suffisant pour communiquer avec l’appareil.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la perte de l’accès à l’appareil.
Remarque : Effectuez les tâches suivantes dans l’ordre indiqué. Écrasez les registres du module de communication en dernier pour maintenir la connectivité du compteur.
Pour effacer complètement le compteur :
- Écrasez le fichier de modèle du compteur. Cela remplace le modèle de compteur par le modèle d’usine par défaut. Voir Écrasement du fichier de modèle du compteur pour la procédure détaillée.
- Supprimez les fichiers du sous-dossier documents de SFTP à l’aide d’un logiciel client SFTP. Voir la section « SFTP » pour plus d’informations.
- Supprimez le certificat SSL personnalisé. Voir Suppression d’un certificat SSL personnalisé pour plus d’informations.
- Supprimez les pages Web. Voir Suppression des pages Web personnalisées pour plus d’informations.
- Supprimez le fichier de configuration CEI 61850. Cela désactive les fonctions liées au protocole CEI 61850. Voir Suppression d’un fichier de configuration CEI 61850 pour plus d’informations.
- Restaurez la configuration de sécurité par défaut. Voir Restauration de la configuration de sécurité par défaut pour plus d’informations.
- Écrasez les registres de module d’usine. Cela supprime les valeurs suivantes :
- Propriétaire de l’appareil
- Étiquette de l’appareil
- Emplacement de l’appareil
- Nom de l’appareil
Voir Écrasement des registres de module d’usine pour plus d’informations.
- Effectuez une réinitialisation générale. Cela supprime les valeurs suivantes :
- Journal d’événements, enregistrements de données et captures d’ondes
- Fichiers d’événements de qualité de l’énergie (COMTRADE)
- Énergie, mesures, min./max., facturation, mode test et valeurs moyennes maximales
- Compteur de perturbations (creux/pointe), paramètres EN 50160 et statistiques.
- Écrasez les registres des modules de communication. Cela supprime les valeurs pour les détails de l’infrastructure du réseau. Voir Écrasement des registres de module de communication pour plus d’informations.