禁用和启用网页和时间同步源

禁用网页以拒绝网页浏览器访问测量仪数据。如果可以通过受保护网络之外的 Web 浏览器访问测量仪,则恶意用户可能会拦截通信。有关启用 HTTPS 的详细信息,请参阅禁用和启用协议以及更改端口号

禁用修改测量仪时间源的功能有助于防止来自未知来源的伪装通信受到信任,并且可能会使时间戳无效。有关设置时间源详细步骤的信息,请参阅“使用 ION Setup 配置时间信息”

前提条件:

要禁用和启用网页和时间同步源:

  1. ION Setup 安全性向导中,单击 Next 以导航到 Security Options
  2. 在 Security Options 中:
    • 选中或清除 Enable Web 以启用或禁用使用 Web 浏览器通过网页在线查看测量仪数据。
    • 选中或清除 Allow Broadcasting Time Synchronization 以启用或禁用修改测量仪时间同步源的功能。
  3. 接下来,可以: