Standard-Sicherheitseinstellungen des Messgeräts

Lesen Sie die folgenden Standard-Sicherheitseinstellungen des Messgeräts durch, um sich einen Überblick zu verschaffen, wie Sie Ihr Messgerät sicher in Betrieb nehmen können:

Bereich Einstellung Standard
Kommunikationsprotokolle HTTPS mit HTTP-Umleitung Aktiviert
SSH-Terminal Deaktiviert

SFTP

Aktiviert
SNMP Deaktiviert
Modbus TCP Aktiviert
ION Aktiviert
ION über TLS (Secure ION) Aktiviert
MQTT Deaktiviert
BACnet/IP Deaktiviert
Zeit und Zeitmessung Broadcast-Zeitsynchronisation Aktiviert
Webseiten Webseiten Aktiviert
Konfiguration Konfiguration über das Display Aktiviert
Konfiguration über die Webseiten Deaktiviert
Konfiguration über die Modbus-Programmierung Deaktiviert

Ereignisprotokollierung für Messgerätzugriff

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Messgerätzugriffs-Ereignisprotokollierung bearbeiten.

Gültige Anmelde-Ereignispriorität 0 (keine Priorität)
Ungültige Anmelde-Ereignispriorität 128 (mittlere Priorität)
Sperren-Ereignispriorität 255 (hohe Priorität)
Sicherheitsmodus Erweiterter Sicherheitsmodus (advanced.scf)

Aktiviert, wenn die erweiterte Sicherheit vor der Aktualisierung der Messgerät-Firmware auf v3.0.0 verwendet wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Erweiterter Sicherheitsmodus.

Support für Altversionen von Sicherheitsvorkehrungen (standard.scf)

Aktiviert, wenn die Standard-Sicherheit vor der Aktualisierung der Messgerät-Firmware auf v3.0.0 verwendet wurde.

Wir empfehlen die Verwendung des erweiterten Sicherheitsmodus.

Siehe:

Empfehlungen zur Konfiguration und Nutzung Ihres Messgeräts in einer geschützten Umgebung finden Sie unter Empfohlene Aktionen.