Webseiten- und Zeitsynchronisationsquellen deaktivieren und aktivieren
Deaktivieren Sie die Webseiten, damit kein Webbrowser auf die Messgerätdaten zugreifen kann. Wenn Ihr Messgerät außerhalb Ihres geschützten Netzwerks über einen Webbrowser zugänglich ist, könnte ein böswilliger Benutzer die Kommunikation mitlesen. Ausführliche Informationen zur Aktivierung von HTTPS finden Sie unter Protokolle deaktivieren und aktivieren und Portnummern ändern.
Deaktivieren Sie die Möglichkeit, die Zeitquelle des Messgeräts zu ändern, um zu verhindern, dass eine getarnte Kommunikation von einer unbekannten Quelle als vertrauenswürdig eingestuft wird und Zeitstempel möglicherweise ihre Gültigkeit verlieren. Eine ausführliche Beschreibung der Einrichtungsschritte für eine Zeitquelle finden Sie unter „Zeitangaben über ION Setup konfigurieren“.
Voraussetzungen:
- Öffnen Sie eine Sicherheitskonfigurationsdatei im ION Setup-Sicherheitsassistenten.
So deaktivieren und aktivieren Sie die Webseiten- und Zeitsynchronisationsquellen:
- Klicken Sie im ION Setup-Sicherheitsassistenten auf Next, um zur Option Security Options zu navigieren.
- Unter Security Options:
- Markieren Sie das Kontrollkästchen Enable Web oder heben Sie dessen Markierung auf, um die Webseiten für die Anzeige von Messgerätdaten in einem Webbrowser zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Markieren Sie das Kontrollkästchen Allow Broadcasting Time Synchronization oder heben Sie dessen Markierung auf, um die Möglichkeit, die Zeitsynchronisationsquelle des Messgeräts zu ändern, zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Dann haben Sie die Wahl:
- Fahren Sie mit dem Verfahren Messgerät-Sicherheitseinstellungen konfigurieren fort.
- Klicken Sie auf Finish, um Ihre Sicherheitskonfigurationsänderungen auf das Messgerät zu übertragen.