Borrar el dispositivo
Borre el dispositivo antes de desmantelarlo para evitar una posible revelación de datos.
Requisitos previos:
- Conexión de la central de medida mediante ION Setup.
- Credenciales de inicio de sesión.
- Privilegios de acceso a la configuración de seguridad
aviso
PÉRDIDA DE DATOS
Guarde todos los datos importantes del dispositivo antes de realizar un restablecimiento.
El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la pérdida de datos.
aviso
PÉRDIDA DE ACCESO
Asegúrese de que el acceso al dispositivo es suficiente para poder comunicarse con este.
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de acceso al dispositivo.
Es posible que el dispositivo tenga almacenados usuarios, contraseñas o certificados. Borrar el dispositivo en el siguiente orden ayuda a garantizar que no quede información confidencial en el mismo.
aviso
Pérdida de confidencialidad
| ● | Asegúrese de seguir todos los pasos para borrar el dispositivo en el orden en que aparecen en la lista. |
| ● | Sobrescriba los registros del módulo de comunicaciones en último lugar para mantener la conectividad de la central de medida. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de confidencialidad.
Para borrar el dispositivo:
- Sobrescriba el archivo de plantilla de la central de medida. Esta acción sobrescribe la plantilla de la central de medida con la plantilla predeterminada de fábrica. Consulte la sección “Sobrescribir el archivo de plantilla de la central de medida” para conocer el procedimiento detallado.
- Elimine los archivos de la carpeta documents del directorio de archivos SFTP mediante el software de cliente SFTP. Consulte la sección “SFTP” para obtener más información.
- Elimine el certificado SSL personalizado. Consulte la sección “Eliminar un certificado SSL personalizado” para obtener más información.
- Elimine las paginas web. Consulte la sección “Eliminar páginas web personalizadas” para obtener más información.
- Elimine el archivo de configuración de IEC 61850. Esta acción desactivará las funciones relacionadas con el protocolo IEC 61850. Consulte la sección “Eliminar un archivo de configuración de IEC 61850” para obtener más información.
- Restaure la configuración de seguridad predeterminada. Consulte la sección “Restaurar la configuración de seguridad predeterminada” para obtener más información.
- Sobrescriba los registros del módulo de fábrica. Esta acción eliminará los valores de:
- Propietario del dispositivo.
- Etiqueta del dispositivo.
- Ubicación del dispositivo.
- Nombre del dispositivo.
Consulte la sección “Sobrescribir registros del módulo de fábrica” para obtener más información.
- Realice un restablecimiento maestro. Esta acción eliminará los valores de:
- Registro de eventos y registros de datos y formas de onda.
- Archivos de eventos de calidad de energía (COMTRADE).
- Valores de energía, medición, mín./máx., modo de consumo de energía y prueba y demanda punta.
- Contador de perturbaciones (eventos de bajada/subida) y parámetros y estadísticas según la norma EN 50160.
- Sobrescriba los registros del módulo de comunicaciones. Esta acción eliminará los valores relativos a los detalles de la infraestructura de red. Consulte la sección “Sobrescribir registros del módulo de comunicaciones” para obtener más información.