默认测量仪安全设置
查看以下默认测量仪安全设置,了解如何安全地调试测量仪:
区域 | 设置 | 默认 |
---|---|---|
通信协议 | 带 HTTP 重定向的 HTTPS | 已启用 |
SSH 终端 | 禁用 | |
SFTP | 已启用 | |
Modbus TCP | 已启用 | |
ION | 已启用 | |
ION over TLS (Secure ION) | 已启用 | |
时间和计时 | 广播时间同步 | 已启用 |
网页 | 网页 | 已启用 |
配置 | 使用显示屏配置 | 已启用 |
使用网页配置 | 禁用 | |
使用 Modbus 编程配置 | 禁用 | |
测量仪访问事件记录 请参阅编辑测量仪访问事件日志以了解更多信息。 |
有效登录事件优先级 | 0(无优先级) |
无效登录事件优先级 | 128(中等优先级) | |
锁定事件优先级 | 255(高优先级) | |
安全模式 | 高级安全性模式 (advanced.scf) |
如果在将测量仪固件升级到 v3.0.0 之前使用了高级安全性,则启用。有关详情,请参阅高级安全性模式。 |
旧版安全性支持 (standard.scf) |
如果在将测量仪固件升级到 v3.0.0 之前使用旧版安全性,则启用。 我们建议您使用高级安全模式。 请参阅: |
有关如何在受保护的环境中配置和使用测量仪的建议,请参阅建议操作。