Écrans par défaut du panneau avant
Chaque mode de fonctionnement (NORM, ALT et TEST) comprend une série d’écrans différente pour afficher les données du réseau électrique et les propriétés du compteur.
Écrans du mode NORM
Le compteur est préconfiguré avec les écrans du mode NORM décrits ci-après. Sauf modification du module de défilement, chaque écran reste affiché pendant cinq secondes tant que vous n’actionnez aucun bouton sur le panneau avant.
Le défilement automatique est suspendu dès que vous appuyez sur un bouton ; vous pouvez alors faire défiler manuellement les écrans à l’aide des boutons Haut et Bas. Si nécessaire, reportez-vous à Fonctions du panneau avant pour plus d’informations sur les boutons du panneau avant.
- kWh : cet écran affiche les kWh fournis et reçus.
- kVARh : cet écran affiche les kvarh fournis et reçus.
- kVAh : cet écran affiche les kVAh fournis et reçus.
- Peak Demand Delivered : cet écran affiche le maximum des valeurs moyennes en kW, kvar, kVA fournies ainsi que l’horodatage de ce maximum. Ces valeurs sont calculées par fenêtre glissante (intervalle tournant).
- Peak Demand Reset Count : cet écran affiche le nombre de réinitialisations des valeurs moyennes effectuées ainsi que l’horodatage de la dernière réinitialisation du maximum de la valeur moyenne.
- Q Metering : cet écran affiche des mesures approximatives en VARh avec un retard d’une phase (60°) par rapport à la connexion wattheure normale (90-330° et 150-270°).
- Disk Simulator : cet écran simule le comportement d’un compteur de wattheures mécanique indiquant la puissance reçue ou fournie selon le sens de l’impulsion.
- All Segments : cet écran de test affiche sur fond noir tous les segments (tous les pixels) pour indiquer le bon fonctionnement de l’afficheur.
Écrans du mode ALT
Le compteur est préconfiguré avec les écrans du mode ALT décrits ci-après. Sauf modification du module de défilement, chaque écran reste affiché pendant cinq secondes tant que vous n’actionnez aucun bouton sur le panneau avant (dans un délai de cinq minutes).
Afficher les écrans du Mode ALT
- Appuyez une fois sur le bouton Alt/Enter pour alterner entre les modes d’affichage NORM et ALT.
- Utilisez les boutons Haut et Bas pour parcourir les écrans.
Si vous n’appuyez sur aucun bouton, le compteur repasse automatiquement en mode NORM au bout de cinq minutes.
REMARQUE : Les écrans affichés dépendent de la version du logiciel embarqué et de la configuration des fonctions d’affichage.
- Name Plate 1 : affiche diverses informations relatives au compteur : propriétaire, TAG1, TAG2, autonomie de la pile, version du logiciel embarqué et spécifications.
- Name Plate 2 : cet écran affiche les informations suivantes relatives aux paramètres de calcul de valeur moyenne par fenêtre glissante (intervalle tournant) :
Les valeurs TAG1 et TAG2 servent généralement à identifier l’utilisateur et l’emplacement du compteur. Les registres Owner et TAG sont situés dans le module Factory module et peuvent être configurés dans Power Monitoring Expert ou ION Setup. Voir Étiqueter votre appareil.
|
|
Fenêtre glissante (intervalle tournant) |
|
CONFIG |
Longueur de la période de calcul multipliée par le nombre de périodes. |
|
UPDATE |
Longueur de la période de calcul. |
|
SYNC |
Source de synchronisation de l’horloge. |
|
MAX (kW) |
Maximum de valeur moyenne¹ |
¹ MAX (kW) correspond au niveau maximum acceptable de la valeur moyenne en fonction de la configuration des transformateurs installés et des valeurs nominales de tension et de courant.
- Event Log : l’écran Event Log affiche les quatre événements de priorité élevée (255 uniquement) les plus récents. Pour chaque événement, l’écran affiche l’horodatage, une description et un code d’événement. Si le journal contient plus de quatre événements de priorité maximale, l’écran Event Log indique l’existence de ces enregistrements supplémentaires. Voir Enregistrement des données pour plus d’informations.
- Phasor Diagram : cet écran de diagrammes vectoriels affiche des phaseurs et des valeurs numériques pour chaque mesure de courant de phase et de tension de phase.
- Instantaneous Voltage : cet écran indique la tension de phase et la tension moyenne (tension phase-neutre ou phase-phase, selon le type de service du compteur).
- Instantaneous Current : cet écran indique le courant de phase et les moyennes de courant.
- Instantaneous Power : cet écran affiche les totaux pour les valeurs suivantes : kW, kVAR, kVA et facteur de puissance signé.
- Instantaneous Demand : cet écran indique les kW fournis et reçus pour le calcul des valeurs moyennes par fenêtre glissante (intervalle tournant).
- Voltage Harmonics : ces écrans affichent des histogrammes pour les harmoniques de tension par phase.
- Current Harmonics : ces écrans affichent des histogrammes pour les harmoniques de courant par phase.
- Instantaneous Demand : cet écran affiche les kW fournis et reçus.
- Flicker (ION8650A et ION8650B uniquement) : cet écran affiche les mesures de papillotement pour V1, V2 et V3.
- Frequency : cet écran affiche les informations de fréquence.
Écrans de registre tarifaire (TOU) du mode ALT
Les écrans de registre tarifaire (TOU) du mode ALT sont configurés en usine pour afficher les données de registre tarifaire (TOU). Les données affichées proviennent de gabarits de modules associés à un module de registre tarifaire. Par défaut, une seule saison est configurée dans la planification de registre tarifaire prédéfinie ; tant que vous ne configurez pas d’autres saisons, toutes les données apparaissent dans une seule saison. Pour plus d’informations sur les modules de registre tarifaire, reportez-vous à la documentation en ligne ION Reference.
Par défaut, toutes les valeurs moyennes sont calculées par fenêtre glissante (intervalle tournant)
REMARQUE : Les écrans de registre tarifaire affichent les abréviations suivantes :
PB = Past Billing period (période de facturation précédente). Une période de facturation s’étend entre deux relevés consécutifs des mesures de facturation par un distributeur d’énergie.
PS = Previous Season (saison précédente). Au sujet des saisons de facturation, reportez-vous à la description du module de registre tarifaire dans la documentation ION Reference.
- Active TOU Rate : cet écran indique les tarifs TOU en vigueur.
- Active TOU Season : cet écran indique la saison de facturation TOU courante.
- TOU Energy by Rate : cet écran affiche les kWh fournis pour chaque tarif TOU.
- kW Peak Demand : ces écrans affichent les maxima de kW fournis pour chaque tarif TOU. Les valeurs sont calculées par fenêtre glissante (intervalle tournant).
- Past Billing Energy : cet écran affiche les kWh fournis pour chaque tarif TOU dans la période de facturation précédente.
- Past Billing Peak Demand : ces écrans affichent les maxima de kW fournis pour chaque tarif TOU dans la période de facturation précédente. Les valeurs sont calculées par fenêtre glissante (intervalle tournant).
- Past Season Energy : cet écran affiche les kWh fournis pour chaque tarif TOU dans la saison de facturation précédente. Les valeurs sont calculées par fenêtre glissante (intervalle tournant).
- Past Season Peak Demand : ces écrans affichent les maxima de kW fournis pour chaque tarif TOU dans la saison de facturation précédente.
- Past Billing/Season Energy : ces écrans affichent les kWh fournis et reçus dans la période et la saison de facturation précédentes.
- Past Bill/Season Pk Demand : ces écrans affichent les maxima de kW reçus dans la période et la saison de facturation précédentes. Ces valeurs sont calculées par fenêtre glissante (intervalle tournant).
- Past Billing/Season Energy : ces écrans affichent les kVARh fournis et reçus dans la période et la saison de facturation précédentes.
- Past Bill/Season Pk Demand : ces écrans affichent les maxima de kVAR fournis et reçus dans la période et la saison de facturation précédentes. Ces valeurs sont calculées par fenêtre glissante (intervalle tournant).
- Past Billing/Season Energy : ces écrans affichent les kVAh fournis et reçus dans la période et la saison de facturation précédentes.
- Past Bill/Season Pk Demand : ces écrans affichent les maxima de kVA fournis et reçus dans la période et la saison de facturation précédentes. Ces valeurs sont calculées par fenêtre glissante (intervalle tournant).
Écrans par défaut du mode TEST
Les valeurs affichées dans les écrans du mode TEST représentent des registres différents de ceux du mode NORM (bien que certaines des mesures de base soient les mêmes). Les valeurs affichées en mode TEST sont destinées à vérifier la précision ; elles sont uniquement accumulées lorsque le compteur est en mode TEST.
Afficher les écrans du Mode TEST
Il y a deux façons de mettre le compteur en mode TEST selon le type de compteur utilisé :
- Compteur standard (sans verrouillage matériel) : Vous devez utiliser Power Monitoring Expert ou ION Setup ; voir Activation du mode TEST.
- Compteur à verrouillage matériel : vous devez retirer le couvercle du compteur et enfoncer le bouton de mode TEST ; voir Réinitialisation générale depuis le panneau avant pour des instructions détaillées sur le retrait du couvercle du compteur.
En mode TEST, le panneau avant alterne entre quatre écrans :
- kWh Test : cet écran affiche les kWh fournis et reçus en mode TEST.
- kVARh/KVAh Test : cet écran affiche les kvarh/KVAh fournis et reçus en mode TEST.
- Instantaneous Demand Test : cet écran affiche les kW fournis et reçus en mode TEST. Les deux grandeurs sont obtenues par calcul des valeurs moyennes par fenêtre glissante (intervalle tournant). Si vous actionnez l’interrupteur de réinitialisation des valeurs moyennes alors que le compteur est en mode TEST, ces valeurs sont remises à zéro.